This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:当我连接到计算机的USB时D3呈红色亮起

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640433/ads131a04evm-d3-is-glowing-red-when-i-connect-to-the-usb-of-my-computer

部件号:ADS131A04EVM
在“线程: ADS131A04”中讨论的其他部件

我使用USB通过100mA USB隔离器将ADS31A04EVM板连接到我的计算机。 [https://www.adafruit.com/product/2107]

当我在没有隔离器的情况下连接时,一切都正常工作。 连接隔离器时,D3将发出红色光!!

有人能告诉我出了什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anand:

    我怀疑您正通过USB隔离器遇到共模问题。  如果您通过外部电源而不是USB端口为ADS131A04EVM供电,是否会发生同样的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为ADS131A04 EVM不能使用外部电源供电!!

    页数16 of : www.ti.com/.../sbau259a.pdf
    EVM仅由J1上的USB连接供电

    我看到直流插孔的插槽。 所以我很困惑!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    目前,我想我们都是这样。 我很难确定D3代表什么,因为《用户指南》中没有提到它。 那么请告诉我,除了D3发光红色外,在通过USB隔离器供电的情况下,您还会观察到EVM的其它哪些情况? 您是否可以验证ADS131A04EVM板是否真正获得了'POWER'? 您是否能够与董事会交谈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    因此,D3似乎用于表示ADS131A04EVM电源发生问题。 EVM上未安装直流插孔和周围的稳压器,而是第16页上关于'USB power only'的陈述的来源。 这些是用户指南的图12 (第27页)中所示的'NP"组件。 这些DNP组件最终提供了图11 (第26页)左下角所示的'EXT_5V'。 您拥有的USB隔离器只能提供100mA的电流,我怀疑这不足以启动ADS131A04EVM。 您应该能够通过相对于任何GND测试点探测TP3,TP4和TP5来验证这一点。 TP3处的电压应为5.5 至6V。 TP4处的电压应为1.8V,TP5处的电压应为5V。 请测量这些测试点处的电压,并告诉我们您的发现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。 我还面临着与地面有关的其他小问题。  

    因此,目前尝试使用USB本身来供电,只是为了避免其他问题。

    我将在几天后进行测试,您已经推荐过。 我将在此更新我的调查结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    案例1:
    连接USB (不带隔离器)时,TP3 = 5.48 ,TP4 = 1.8V
    案例2:
    尝试在没有USB的情况下为板供电时,在J5处使用外部6.2V电源,TP3 = 0,TP4 = 0。
    我尝试将JP3从USB_Power切换到EXT_Power,仍然TP3 = TP4 = 0;
    我猜主板中没有安装外部电源选项。
    案例3:
    连接USB (带USB隔离器),TP3 = 4.1 ,TP4 = 0;

    我猜是USB隔离器的问题。 是否可以使用外部电源和USB电源为主板供电?
    我很想将系统与地面隔离。 USB的接地似乎与主板的接地相同,没有任何隔离。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anand:

    未安装与J5相关的电源调节组件,因此使用外部6.2V电源将不起作用。 这些调节组件为JP3的引脚5和6提供5V电压。 遗憾的是,没有简单的测试点接入,但您可以在C46上应用外部5V电源。 这样,JP3选项就可以正常工作,然后您的隔离USB设备可能能够提供足够的电源来运行TIVA处理器。