This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将TLC2543 A TOD转换器替换为ADS7870 A至D转换器

Guru**** 2813395 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2543, ADS7870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635203/replacing-tlc2543-a-tod-converter-with-ads7870-a-to-d-converter

主题中讨论的其他部件:TLC2543ADS7870

我正在研究使用TLC2543和ADS7870进行A到D转换的两种不同的开发板。 通过比较这两种IC,我发现这两种IC的分辨率都是12位。 但是,开发板制造商提到ADS7870为11位。  使用ADS7870进行A到D转换的开发板的数据表,假设11位用于值,1位用于极性。 这是真的吗? 所有12位A到D转换器都是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj您好,

    区别在于TLC2543是单端输入ADC,而ADS7870是差动输入ADC。  使用单端输入时,输入将始终位于公共引脚(GND)和参考电压之间。  使用差分输入时,A的输入(使用A和B的名称作为输入)有时比输入B更正,有时输入B比输入A更正。 在这种情况下,输入需要介于-Vref和+Vref之间。  请比较TLC2543数据表中的图16和ADS7870数据表中的图13。

    Mike