This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:用于定制温度测量的ADS1118偏置电压配置

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1118EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/644339/ads1118-ads1118-bias-voltage-configuration-for-custom-temperature-measurment

部件号:ADS1118

您好,

我们在设计中使用ADS1118来测量热电偶的温度。 使用的热耦合电缆能够产生每摄氏度的40uV的温度变化,允许的最大变化为14mV (-1mV至13mV)。 它在-150度时产生-1mV,在200度时产生13mV。 我们希望通过进行非对称偏置,使用一些偏置电阻组合进行-100度到250度的温度测量。 如何根据我的应用计算偏置电阻值(所附原理图中的R1和R2)。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav,


    我不确定我是否理解您的问题。 要通过非对称偏置实现什么?

    R1和R2的组合可以改变ADC输入的共模电压,但不会影响差分电压测量。 通常,我们希望R1和R2匹配,以便输入电压位于中间电源的中心。 如果R1和R2的偏置值不同,则它们可能会根据各自的分压器比率上下移动共模电压,但测量结果将相同。

    请注意,以下是有关将ADS1118与热电偶配合使用的应用说明和示例设计:

    www.ti.com/.../sbaa189.pdf

    www.ti.com/.../slau509.pdf

    ADS1118EVM还适用于测量热电偶:

    www.ti.com/.../ADS1118EVM

    不管怎样,请告诉我您为什么想要非对称偏置,以及您正在尝试实现的目标。 一旦我了解了,我们可以更多地谈论电路。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gaurav,


    我只是想看看我的回答是否有助于回答您的问题。 希望您能够使用我在上一篇文章中提供的链接。

    现在我将关闭此帖子,但如果您有任何其他问题,您可以发布回此主题。 如果该线程已锁定,则可以启动另一个帖子。


    吴若瑟