This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:推荐的电路设计

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7841-Q1, ADS7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635069/ads7841-q1-recommended-circuit-design

部件号:ADS7841-Q1
在“线程: ADS7841”中讨论的其它部件

你(们)好

我们的客户对ADS7841-Q1有疑问。

您能为我们提供您的专业知识吗?

1.

什么是Vref的绝对最大额定值?

二.

如果Vref大于Vcc,Vin (差分,满刻度)的范围如何?

3.

关于CI (典型值:25pF),您是否有最小值/最大值数据?

4.

它是否能够增加输入电容?  输入电容可能有多少?

5.

您有等效的输入电路吗?  是否存在任何阻力?

6.

切换输入通道时,采样电容器中的最后一个电荷是否在下一个采样之前放电?

抱歉,您有许多问题。

如果您能回复,我将不胜感激。

BestRegards。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我正在研究这件事,并将很快回复您。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >>> 1. 什么是Vref的绝对最大额定值?

    参考电压是一个模拟引脚,可承受-0.3V至(VCC + 0.3V)(根据绝对最大额定值)。

    >>> 2. 如果Vref大于Vcc,Vin (差分,满刻度)的范围如何?

    Vref大于Vcc是无效的,并且超出规格条件。  请将参考电压限制为小于或等于Vcc。

    >>> 3. 关于CI (典型值:25pF),您是否有最小值/最大值数据?

    我检查过,很遗憾我们没有这方面的信息。

    >>> 4. 它是否能够增加输入电容?  输入电容可能有多少?

    >>> 5. 您有等效的输入电路吗?  是否存在任何阻力?

    请参阅下面的TI Precision Labs - ADC链接。 构建简化的SAR ADC模型和输入驱动程序将在第5节中讨论

    我在此附上了一个基于Precision Labs材料中所述步骤的ADS7841简化TINA模型。 此外,此处还包含此简化模型的文档。

    如文档中所示,根据设备支持的采集时间(最小3clk周期@ 3.2MHz = 937.5ns),我们在型号中使用RSW = 374ohm。 另外,请注意外部输入驱动器使用560pF保护罩。  仅供参考,我们已使用ADS7841对输入驱动器(外部R=100ohm,C=560pF)进行了台式测试。

    e2e.ti.com/.../6330.ADS7841_5F00_Simplified_5F00_Model.pptx</s>7841

    e2e.ti.com/.../1462.ADS7841_5F00_Settling.TSC</s>7841

    我仍在研究最后一个问题。

    谢谢!

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    >>6.当 切换输入通道时,采样电容器中的最后一个电荷是否在下一个采样之前放电?
    否。通常,采样电容器上会留有一些残余电荷,这会导致电荷注入Ain引脚。 外部滤波器电容器有助于减少采样过程中由于电荷注入而产生的误差,并可用作电荷存储罐。 请参阅下面的文档(第18页和第19页),了解有关此问题的讨论
    www.ti.com/.../slyp166.pdf

    谢谢!
    Vishy