This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4125:ADS4125

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/644618/ads4125-ads4125

部件号:ADS4125
主题中讨论的其他部件: TSW1400EVM

您好,

  •  ADS4125的评估板是否 为ADS4125EVM
  • ADS4125EVM是否连接到TSW1200? 我们已经有TSW1400,它是否也适合?

谢谢!

印巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inbal,

    该板称为ADS4125EVM。 该板与TSW1400EVM连接。 TSW1200EVM已过时,不再受TI支持。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    是否有A/D 12位作为ADS4125而不 是多路复用

    此致,

    印巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Inbal,

    我找不到与ADS4125类似的任何内容。 您需要多少采样率? 如果您需要无DDR的LVDS输出,您可以在CMOS输出模式下操作此部件并使用CMOS-LVDS转换器。

    此致,

    Jim