第一次使用该部件并提出SPI问题。 使用Microchip控制器并将CKE和CPOL设置为0 - SCLK以500kHz运行。
芯片响应8位命令 - writeSPI4(0x08); //开始转换-~DRDY激活*查看引脚是否过低
writeSPI4(0x06); //~DRDY INACTIVE *查看所有引脚转至重置状态
我有一个Beagle SPI分析器,它可以在8位以上的传输上看到miso上的活动...没想到会发生这种情况。
另外,按照指示设置读取寄存器协议,但数据 读取是垃圾。 使用pin或SPI命令设置函数之间是否缺少关系?
谢谢