This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8344:避免在未使用的模拟输入上出现浮动信号

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635096/ads8344-avoid-floating-signals-on-unused-analog-inputs

部件号:ADS8344

简单的电阻 器上拉/下拉/分频电路是否适合绑定未使用的模拟输入引脚?  

我了解需要 消除转换速率限制,提供驱动电流 并具有合适的源阻抗,否则 相邻输入的样本可能会损坏。  在 一个未使用的输入上需要中电压(标称1.65 V),并且可以在另一个输入上使用Vref或A_GND电压。  由于空间限制 ,首选电阻器解决方案,但必要时可包含运算放大器电路。  

Vref在3.3 V设置。 Vcc是4.5 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,您好!

    如果ADS8344 上未使用某些通道 ,则无法通过数字通信进行转换。 您可以使用 数据表表表3中显示的控制字节,以确保未使用的通道不被采样(表1)。

    如果您担心未使用的信道和活动信道之间的交叉通话,则最好将其接地。 您可以使用设备附近的电阻器接地,也可以将设备附近的输入接地。

    此致

    Cynthia