This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1298ECGFE-PDK:正在对可变分辨率进行重新定位

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634814/webench-tools-ads1298ecgfe-pdk-regurding-variable-resolution-set-up

部件号:ADS1298ECGFE-PDK

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

SIR ADS1298ECGFE-PDK此套件具有24位分辨率,但我们将分辨率更改了6,10,12,16等...它是否可能,它的支持可变分辨率不可能  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rakesha -不,ADS1298ECGFE-PDK不支持可变分辨率。 老实说,我不知道您要做什么。 请您进一步详细说明吗?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生正在使用本板执行ECG项目,我尝试以可变分辨率记录ECG信号,即10,16,20位等。因此,这是通过使用本板或不使用sir.because来完成的。本板是固定的24位分辨率,或者可以进行编程以进行更改 决议。