This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:编码器极数

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642594/pga411-q1-encoder-number-of-poles

部件号:PGA411-Q1

您好,

如何理解"选择的编码器数量"? 上限是4个巴黎极?

PGA411-Q1可以支持6或8对极吗? 我的编码器是6对极。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃尔什

    您的旋转分解器传感器有6个极对吗? 如果是这样,只要不超过最大速度规格,PGA411就应该能够处理这个问题。 例如,如果您的机械速度为5000 RPM,则6极对解析器传感器的电速为3万 RPM,这在PGA411的规格范围内。

    只有在使用PGA411的模拟换向编码器输出时,NPEE参数才是重要的。 请参阅数据表中的方程式15和图36,如果您还有疑问,请告诉我。

    www.ti.com/.../detailed-description

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 Clancy