This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:多个DAC同步

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634729/dac3484-multiple-dacs-synchronization

部件号:DAC3484

您好,

多个DAC可同步到何种精度级别。 您是否有任何规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijaya:

    遗憾的是,我不知道多个DAC同步的准确性的特定规范。 但是,即使FIFO完全同步,同步器件输出之间也可能有大约100 pico秒的延迟。 这是由于DAC的模拟部分,而不是数字端(FIFO)造成的。

    我强烈建议您查看此应用报告,尤其是2.4 部分。

    从报告中可以了解到,最重要的是所有器件的OSTR和DACCLK路由都匹配,以便对FIFO进行同步化。 然后,FIFO将确保输出的数据与相位对齐。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    感谢您的回复。

    如果您能告诉我DAC同步的准确值,那将是非常好的。

    此致,
    Vijaya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijaya:

    如果您指的是每个同步DAC的输出频率/相位偏差,我只能给出100 pico秒的圆珠笔数。 由于制造变化和布局考虑,此DAC输出偏差是尚未指定的移动值。

    幸运的是,我找到了几年前在DAC3484上进行的多器件测试。 请查看Power Point e2e.ti.com/.../DAC3484-Multi_2D00_DAC-Synchronization.ppt

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Daniel的快速回复。