This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5682ZEVM:未安装DAC5682ZEVM驱动程序

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/629997/dac5682zevm-dac5682zevm-drivers-are-not-installing

部件号:DAC5682ZEVM

我使用USB端口将dac5682zevm连接到运行Windows 7的笔记本电脑,笔记本电脑上检测到硬件,但未安装驱动程序。 我从TI网站获得了DAC5682ZEVM GUI的软件设置文件。

我还尝试了下面的线程 链接中给出的解决方案,但它没有帮助,请支持我

e2e.ti.com/.../29.4881万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队成员,请您评论可能的问题解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prahlad:

    我已附上PPT,其中显示 了解决驱动程序安装问题的步骤。

    此致,

    Neeraj Gill

    e2e.ti.com/.../2630.Drivers-DAC5682.pptx</s>5682.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    我按照ppt中的步骤安装驱动程序,但当我选择2.8 串行转换器版本。24.0 时,显示错误,请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madan,

    这似乎是Windows 10驱动程序问题。 请确保从FTDI网站为Windows 10安装正确的FTDI驱动程序并再次尝试相同的步骤。

    此致,

    Neeraj Gill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您先生,问题已解决