This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49:ADS42JB49单端输入

Guru**** 2584615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634920/ads42jb49-ads42jb49-single-end-input

部件号:ADS42JB49

戴尔

我们正在进行ADS42JB49的电路设计

我们需要一个指南来将ADS42JB49的输入设计 为单端。

我们需要Balun和Impedance指南信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    如果您要驱动此ADC单端,为什么要要求提供不平衡信息?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    此零件不能在单端模式下工作。 有关使用变压器输入示例的信息,请参见随附的示意图。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS42JB69EVM_2D00_SCH_5F00_D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jim

    差值输入AINP和AINM。

    AINM为DNI。 它不是作为AINM输入的。

    它是否仅接收AINP?

    我在EVM电路中了解这一点。

    由于我在EVM电路中输入并操作AINP,因此我理解单端。

    我正在考虑接收AINP的意见。

    可以更改Balun,Impedance。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    我很难理解您。 请发送方框图或示意图。 如果只能为ADC提供单端输入,则必须使用另一个设备。 如果是这种情况,请告诉我采样率,IF率和位数,然后我会看看是否可以建议使用其他部件。

    此致,

    Jim