This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231REF:CAN' t进入配置模式

Guru**** 2765605 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634976/ads1231ref-can-t-enter-config-mode

部件号:ADS1231REF
主题中讨论的其他部件:ADS1232REF

按照参考指南http://www.ti.com/lit/ug/sbau175a/sbau175a.pdf 的2.4 部分,我无法进入配置模式。

只要我同时按下参数按钮(S5和S4),它就会进入CAL (校准)模式。  我成功进入了一次配置模式,但未能再次进入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    尝试同时按下两个按钮时,进入配置模式可能比较困难。  我建议先按住SW5,然后按SW4,再松开。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您的快速回答。  我应该提到我尝试过这种方法和任何其他我能想到的结果相同的方法。  我的S5可能不工作?

    谢谢,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,除了用户指南中的PDF之外,是否还有设计源(以及ADS1232REF)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    合同制造商应在交换机上运行测试以验证操作。    检查SW5操作的一种方法是切换到分析模式(红色开关),按下时,您应该会看到LCD变为参数。

    所有设计信息均可在我们的FTP站点上找到:

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADS1x31REF/

    对于ADS1232REF:

    ftp://ftp.ti.com/pub/data_acquisition/ADS123xREF/ADS123x_CDROM/

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    在分析模式下,按SW5对显示的内容没有影响,因此看起来可能存在故障,我是否可以尝试进行连续性测试或旁路测试?

    谢谢,
    Evan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    这是一个令人沮丧的事情。  微动器的GPIO输入具有下拉电阻器,因此按下开关时应将输入拉至高位。  开关的左侧为3.3V,开关的右侧为微型连接。  我使用平口螺丝刀桥接交换机上的两个下部触点(朝向PCB底部边缘)。  注意:如果与开关顶部的金属接触,则会直接对地短路。  桥接板底部的触点更安全,但要进行触点连接并按下另一个开关则有点困难。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,当然是SW5,看起来它要么在合同制造商运行测试时工作,要么从未运行过。 关闭设备并按下开关后,左右针脚之间没有导通性。

    开关接通时跳线,它的行为方式与预期的一样(我在电流模式下使用万用表的探针)。