This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:使用AINx引脚同时输出IDAC和采样电压

Guru**** 2584205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635101/ads1220-use-ainx-pin-to-output-idac-and-sample-voltage-the-same-time

部件号:ADS1220

大家好,

我的客户正在其O2检测项目中使用ADS1220。 它们使用它来测量两个输入信号,一个差分对用于测量氧传感器输入信号;另一个传感器是2线RTD。

正如我们从数据表P55图78中所看到的,推荐的比例测量电路需要3个AINx引脚。 但是只剩下两个AINx引脚,所以我想知道我们是否可以使用(以P55上的电路为例) AIN1来输入IDAC,还可以使用AIN0,AIN1来测量RTD的差分输入电压。 从P20的输入结构图38,我认为AINx引脚可以同时是IDAC输出和电压输入,但我不确定。 因此,请就这个问题提出一些建议。  

谢谢,此致,

意愿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可以将电流从AIN 1中导出,但这将通过滤波路径中的任何串联电阻(以及任何印刷电路板痕量电阻)引入额外的误差。  我建议使用高端参考。  请注意 ,与 旧数字相比,新数字上出现了一些变化(特别是REFP0和REFN0)。  IDAC电流通过参考电阻器从REFP0输出至RTD。 需要另一个电阻器(Rbias),它会将RTD偏置为ADS1220的正确共模输入范围。  您必须根据所测量的温度范围和将要使用的IDAC电流来调整电阻器的大小。

    此致,

    Bob B