This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:DAC8775EVM -准确度与负载对比

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635047/dac8775-dac8775evm---accuracy-vs-load

部件号:DAC8775

团队成员,您好!

 

请在下面查找客户问题:

***************

 

我正在测试电路板,我发现准确度取决于您对电流回路施加的负载。  我 一定是做错了。

这是我正在使用的配置:

测量结果:

代码152Dà

短路-20.000mA

160欧姆-19.890mA

470欧姆-19.681mA

如您所见,结果因负载而异。  请提供帮助吗?

***************

谢谢,祝好,Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为这是一个双重的问题,另一个问题已经得到了回答。 我将此标记为已关闭,如果您可以验证它是否已关闭,我们将不胜感激。