This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在搜索当前支持的ADC EVM或DK

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS131A04, ADS131A02, ADS131A04EVM, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635154/searching-for-an-adc-evm-or-dk-that-currently-has-support

线程中讨论的其他部件:ADCProADS131A04ADS131A02ADS131A04EVMADS124S08EVM

我正在搜索TI目前支持的ADC评估/开发套件/电路板。

是否有一个套件包含至少两个ADC和至少两个模拟输入,并且还可以通过台式机进行编程,其概念与 TI的ADCPro应用类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德文郡


    其中一种可能是ADS131A04EVM。 这是一个有四个同时采样ADC的设备。 EVM是由与Windows 10兼容的 Δ-Σ ADC评估软件构建的,而ADCPro通常仅限于Windows 7或更早版本。 阅读ADS131A04数据表,了解此器件是否适合您的应用。 该器件还提供了称为ADS131A02的双通道选件。 您可以在下面的产品文件夹中找到更多信息:

    www.ti.com/.../ADS131A04

    另一种可能是ADS124S08EVM。 此器件具有单个ADC,但具有前端多路复用器。 我要注意的是,此设备适用于温度测量,并具有与板的输入连接,这些板用于设置不同的RTD,热电偶和桥接测量。 此外,该软件不允许您循环浏览不同的通道和设备配置。 您只能设置配置,获取数据,然后设置另一个配置并获取更多数据。 如果您考虑的是特定的应用程序,我会仔细阅读EVM用户指南。 有关ADS124S08EVM的详细信息,请访问以下网址:

    www.ti.com/.../ads124s08evm


    吴若瑟