This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014:ADS1014 ADC读取值问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639216/ads1014-ads1014-adc-read-value-issue

部件号:ADS1014

您好,

我已使用 部件ADS1014 来测量锂离子电池电压电平(4.2V)。 它运行良好,我们已生产出50块板作为初始构建。10块板中有两块板出现故障。 在一个电路板中,当模拟输入引脚4.2V处的电压时,ADC的读取值为600mV。 在另一个电路板中,当模拟输入模式下的电压为4.2V时,ADC读取值为4.9V

我已配置为在单端模式下使用,并且FSR设置为6.144V。 我在模拟输入引脚上使用了TVS二极管和0.1uF,用于ESD和转换生产。  我不清楚芯片内部发生了什么。 我们已开始向最终客户交付此产品。 请您尽快帮助解决此问题。

以下是示意图的快照。 VCC_BAT_Pack+来自锂离子电池,其最大电压为4.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamilarasan

    我不确定问题是什么,但我确实有一些建议检查。

    首先,设备可能遇到过电压或ESD事件? 因为看着电视二极管,你根本没有保护设备。 电视的反向击穿为12V。 12伏时,您将已经将AIN0吹出。 为了保护设备,您仍需要输入端具有一些串联电阻,以限制进入AIN0的电压和电流。 要执行此操作,您需要执行如下所示的操作(电阻器以红色圈出)。

    或者,您可以使用相同的电视,但随后使用电池的分压版本进行测量。 这也会限制设备所看到的输入电压和电流。 示例如下:

    考虑ESD后,我会检查R102连接,以查看AIN1是否确实接地。 接地回路电压可能存在一些问题。 接地回路不太可能会导致如此大的错误。 不管怎样,请检查以确保正确。 只要ADC测量值返回错误,我就直接用万用表测量输入。 我还要检查I2C通信。 使用示波器或逻辑分析仪抓取SDA和SCL线并进行检查。 如果有问题,请将其张贴回此处。

    此外,我还要读回这些登记册。 如果您的系统编程错误,则可能会出现类似这样的错误。 我想这也不太可能,但您需要检查一下。

    对于出现故障的系统,它们是在断电后恢复,还是始终给出相同的坏值?

    阅读我的评论,如果您有任何疑问,请告诉我。

    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamilarisan,


    我们能帮您解决问题吗? 由于我没有收到回复,我假设您能够解决问题。 但是,如果您不仅仅是在下面发布回复,或者如果此线程已锁定,则创建新线程。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joseph

    感谢您的回复。

    关于TVS二极管,  还有一个5V混响的击穿电压TVS二极管,SMF5.0A与电池连接器端的ADC_IN引脚平行  。我相信I2C读写没有问题,因为它在我们的原型开发过程中工作良好(~20板)。

    我还了解,添加串联电阻器只会限制ADC_In引脚的输入电流。 由于该主板已开始交付,我想了解由于老化和环境影响而出厂主板出现故障的可能性。 您对内部集成ESD生产二极管电气规范(如最大正向电流,反向降压)有何想法。 另外,请告诉我,集成系列/分压器选件的替换芯片是否有任何下降?

    谢谢!

    Tamilarasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamilarisan,


    我对ESD二极管额定值没有太多指导。 它们可帮助您进行特定的ESD测试。 对于ADS1014,根据JEDEC标准,该器件的额定电压为±2000V HBM和±500V CDM。

    除此之外,我还会查看数据表中的"绝对最大额定值"表。 这是第5页上的第7.1 节。 其中显示,对于任何引脚(电源引脚除外),最大连续输入电流为±10mA。 这应定义设备的最大持续输入/输出电流,而不会损坏设备。 此外,该器件的最大和最小电压分别列出为VDD+0.3V和GND-0.3V。 这还概括了引脚的最大/最小值,而不会损坏二极管。

    要明确一点,您是否仍存在错误读取值的问题? 或者您是否解决了该特定问题?


    吴若瑟