This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:DAC8775EVM -准确度与负载对比

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/635045/dac8775evm-dac8775evm---accuracy-vs-load

部件号:DAC8775EVM

团队成员,您好!

 

请在下面查找客户问题:

***************

 

我正在测试电路板,我发现准确度取决于您对电流回路施加的负载。  我 一定是做错了。

这是我正在使用的配置:

 

 

测量结果:

代码152Dà

短路-20.000mA

160欧姆-19.890mA

470欧姆-19.681mA

 

如您所见,结果因负载而异。  请提供帮助吗?

***************

谢谢,祝好,Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Jose,

    感谢您在e2e论坛上发帖。   

    DAC8775EVM将两个输出VOUT/IOUT连接到同一个网络。  默认情况下,在加电时,VOUT的“断电条件”设置为30k至PBKG。  这实际上是将30k连接到IOUT的GND,这将影响IOUT增益精度。   因此,您需要指导客户将“断电条件”字段更改为“VOUT High-Z”。

    如果客户有任何其他问题,请告知我。

    此致,

    马特