This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:PGA411

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/643916/pga411-q1-pga411

部件号:PGA411-Q1

现在,我测试了PGA411,并且弄不清楚PGA411如何在解码硬件时获得用于软件解码的反馈信号? 我想知道Ocos和OTIN的引脚 用途是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty,

    OCOS和OSIN通常仅在工作台测试期间使用。 它们在PGA411的AFE放大器后面显示模拟信号,然后将信号发送到PGA411的数字跟踪环路。 此信号显示信号水平,并可指示是否存在噪音,信号饱和或低信号问题。

    连接到DSP时,通常通过SPI,并行输出(ORDx)或模拟编码器输出(outA/B/Z)以数字方式读取角度。

    谢谢!

    -Clancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clancy,

    感谢您的帮助,我还想知道在硬连线解码期间,我是否可以将Ocos和OTIN引入DSP的ADC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Betty,

    欢迎您将Ocos和OTIN信号连接到ADC (如果有用)。 它取决于您要使用它的目的以及您期望信号的精确度。

    在数据表中,我们不保证这些特定信号的质量。 例如,这两个信号的直流偏移值将不会完全匹配。 此外,如果这些引脚已加载,您将看到Ocos/OSIN降低信号的振幅。

    -Clancy