This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:测压元件设计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900, ADS124S06, ADS122C04, PGA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634150/pga900-load-cell-design

部件号:PGA900
线程中讨论的其他部件: ADS124S06ADS122C04PGA300

尊敬的先生/女士:

了解PGA900可用于称重传感器应用。 我是否可以为称重传感器同时使用P增益和T增益? 我是否可能不使用T增益作为温度,因为我想为我的第二个称重传感器连接该输入,请问我有什么办法可以做到这一点?

感谢您的帮助,希望您能尽快回复!

 

此致,

KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    P和T信号路径不完全相同。 温度路径的性能不如压力路径好。 例如,温度一侧的噪声基底较高,增益位数只有2,因此选项有限。 如果温度路径ADC和增益块的特性可以接受,那么您肯定可以使用它来测量来自压力负载单元的差压。

    另一件需要记住的事情是,您将需要一个外部激励源用于称重传感器电桥,因为内部VBRIDGE电压源无法为2个单独的电桥提供足够的电流。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kum Hoo Lee,

    如果您只是在寻找ADC解决方案-不需要集成MCU,DAC等-那么ADS124S06将是测量两个负载单元的理想解决方案。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Scott:

    非常感谢您的建议,我不需要在T增益路径上具有非常高的准确度。

    如果我使用测压元件的T型增益路径,如何进行连接?
    还有2个问题,如下所示:
    1) pga900是否附带了编程到芯片中的初始代码? 这意味着我可以像现在一样使用它,而不必对它进行编程?
    2)如果我不使用T型增益路径,是否可以让温度传感器(可选)保持未连接? 它会影响到任何东西吗?

    希望很快能收到您的回复
    谢谢,此致,
    KH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joachim:

    感谢您的建议,我将研究您对24位ADC的建议。 是否有任何具有类似规格的I2C设备?

    谢谢,此致,
    KH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kum Hoo Lee,

    我们唯一适合使用I2C接口的24位ADC是ADS122C04。 它的性能不如ADS124S06高,但根据您的要求,它已经足够了。

    ADS122C04数据表显示了应用部分中的称重传感器的比率测量实现。
    要测量两个测压单元,您需要为两个测压单元供电/激励相同的激励电压。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好KH:

    1. PGA900没有在设备上编程固件。 PGA300是您要查找的设备。 它随附OTP,预编程了嵌入式微控制器的固件。

    2.是的,您可以将其保持断开状态。 不使用时,只需确保在EEPROM中禁用它。

    此致,