This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J45:ADC32J45输入问题。(单端)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32J45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633941/adc32j45-adc32j45-input-questions-single-end

部件号:ADC32J45

戴尔

我们正在进行ADC32J45的电路设计。

我们需要一个指南来将ADC32J45的输入设计为单端。

我们需要Balun和Impedance指南信息。

为什么EVM中有两个平衡器?

不能只使用一个平衡器吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    简短的回答是,有一个第二个变压器,以便纠正第一个变压器带来的错误。 下面是ADC32J45EVM的模拟输入图片。

    使用变压器会在输入信号中引入一个小的相位不平衡,这会对HD2 (二次谐波)产生负面影响。 为了纠正第一个变压器引入的相位不平衡,第二个变压器(相同的部件号/制造商)直接放在后面;但是,其方向会翻转并旋转。

    您可以使用一个变压器,但您可能会注意到HD2尺寸稍大。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的丹尼尔

    当我键入高频单端(JP端口)时,Balun和Impedance设计信息会发生什么变化?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    我不确定问题到底是什么,但在高频设计中添加了一些被动组件(L和R),以优化模拟输入网络的频率响应。 以下是数据表中首选模拟输入设计的另一个示意图。

    我希望这回答了你的问题。

    此致,