This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK::- ADS131E108 -数据读取错误!

Guru**** 2588215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131E08EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642119/ads131e08evm-pdk---ads131e108---data-read-error

部件号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS131E08

尊敬的专家:

我们需要您的快速帮助来解决我们在ADS131E08上面临的问题。

情景

•我们正在为此项目使用评估套件ADS131E08EVM-PDK。

•虽然我们通过信号发生器连接适当的ADC信号,但我们无法通过SPI线路读取该值。

•此外,我们还尝试使用评估TI S/W,配置工作正常。 但在数据部分,我们通过此S/W读取时会听到噪音

•要点是,同一个评估套件在TI办公场所/设置中工作,但在我们的设置中不工作,即使在使用TI先前提供的Windows应用程序时也是如此。

请求

•您能 帮 我们解决同样的问题吗?
由于我们的这一请求是紧急的,因此我们需要你们的支持。

请帮忙!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mohan!

    欢迎来到我们的e2e论坛! 您是否有从ADS131E08EVM-PDK (SPI传输)获取的数据的屏幕捕获? 另外,请告诉我谁参加了TI方面的电话会议,我会看看我是否可以找人过来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    我们联系了TI应用工程师Pravee.GD (praveen.at.ti.com)。

    请查找附加的波形。

    此致,

    Mohan RAMAMOORTHY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mohan,

    当地办事处的Field Apps人员是否已将您送回?