This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:ADS131A02函数

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02, ADS131A04, ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634966/ads131a02-ads131a02-function

部件号:ADS131A02
在“线程”中讨论的其他部件: ADS131A04, ADS131E04

高精度数据转换器团队

1. ADS131A02和ADS131E02有何不同?

2.  您的TI 产品上是否有18位SAR ADC?

3. ADS131A02上是否具有单对话功能?

此致

杰拉尔德。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerald,

    1) 首先要注意的是,ADS131E0x没有双通道版本,如果您要将ADS131A04与ADS131E04进行比较,主要的区别在于可用的数据速率(ESPS仅为64k0x,A0x数据速率为128kSPS)。 ADS131A0x系列器件还具有ADS131E0x器件不提供的CRC功能。 A0x系列提供16个增益选项,而E0x系列提供最多12个增益选项。 界面也存在差异,但您可以在数据表中查看详细信息。

    2) 是-有20个左右的SAR ADC具有18位分辨率,具有不同的通道数和接口选项(数字端的串行或并行,模拟端的输入电压范围不同)。 您可以转至Precision ADC的概述页面并按分辨率和体系结构进行排序,以查看完整的产品列表。 搜索页面位于: www.ti.com/.../overview.html

    3) ADS131A02在连续转换模式下运行。 ADS131E04具有在单脉冲数据捕获模式下运行的选项。

    如有任何其他问题,请随时联系我们!