This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:最大 双通道ADC的采样率

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5407, ADS5402, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633847/tsw1400evm-max-sample-rate-for-dual-channel-adc

部件号:TSW1400EVM
在“线程”中讨论的其他部件:ADS5407,, ADS5402DAC3283

您好,

TSW1400EVM是否支持两个通道的采样,每个通道的采样速率为500MSPS,并且像 ADS5407这样需要的位分辨率为12位。 在该说明中,我可以发现它在1.5 GSPS上提供了16位数据。 但是,在TSW1400EVM用户指南中 ,我发现了以下信息:“对于双通道并行DDR位信息数据格式,14个LVDS数据对用于支持两个14位分辨率通道,采样速率高达250MHz。” 这两个信息如何匹配?

 

此致

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benjamin:

    我们正在对此进行研究,并将很快为您提供答案。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin,

    TSW1400EVM将支持 ADS5407以500MSPS的速率捕获2通道12位数据。 用户指南中的措辞不正确。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复。

    TSW1400EVM是否还能像ADS5402一样,以800MSPS和12位的速率从两个通道采集数据? 还是只能捕获一个具有800MSPS速率的信道?

    此致
    本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin,
    它可以同时捕获两个信道800MSPS。
    此致,
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的快速回答。
    希望最后一个问题:对于DAC端,所有双通道800MSPS DAC (如DAC3283)的分辨率均为16位。 这将导致25.6 两个通道的数据传输速率为2*Gbit*16= 0.8 Gbit/s。 TSW1400EVM支持16* 1.5 =24 Gbit/s最大数据速率 此计算是否正确? 那么,对于DAC端,具有16位分辨率的2通道800MSPS是否过高?

    祝好
    本杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin,
    您可以将双16位LVDS数据以最大1.25GSPS的速率从TSW1400发送到DAC。
    此致,
    Jim