This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 工业PLC模拟输入+/-10至0-2.5V,用于ADC (双极到单极)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, ADS8681, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634809/industrial-plc-analog-input--10-to-0-2-5v-for-adc-bipolar-to-unipolar

线程中讨论的其他部件:PGA281ADS8681ADS8688

大家好

我正在设计工业标准模拟输入模块,其输入范围广泛,包括+/-10V,+/-5V,0-10V,0-5V。 我的ADC芯片输入范围为0-2.5V。

您能否分享一下,是否有任何运算放大器参考设计将 +/-10V,+/-5V,0-10V,0-5V范围转换为 0-2.5V的ADC输入?

非常感谢您的帮助。

此致

Rajkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rajkumar:

    如果您正在寻找一个能够接受所有这些输入范围并根据需要进行编程的芯片,您可以考虑使用PGA281解决方案。 您只需在输入端应用偏移电压(由DAC或类似设备生成)并相应地设置衰减。 PGA281的输出是差分的,因此如果您正在驱动单端ADC,您可能需要在PGA和ADC之间使用差分放大器。

    e2e.ti.com/.../PGA281-Bipolar-in-Unipolar-Out.TSC

    或者,如果您只需要一个可以调整以适应上述范围之一的电路,则可以将此TI精密设计用作起点:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rajkumar:

    您还可以考虑ADS8688/ADS8681系列8681系列的ADC。 这些ADC具有集成的可编程模拟前端,可对其进行编程,以 捕获您所需的各种输入范围内的信号。

    该器件使用单个5V电源运行,您不需要放大器来驱动此ADC。

    集成的警报功能有助于执行数字代码比较并生成中断(如果已编程)。

    如果您对此设备操作有任何疑问,请告诉我。

    谢谢,此致,

    Shridhar。