This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3164EVM:DAC3164EVM - FMA DAC适配器卡信号

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3162EVM, DAC3162, DAC3164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642479/dac3164evm-dac3164evm---fma-dac-adapter-card-signals

部件号:DAC3164EVM

请参阅 DAC3164EVM 和 FMC-DAC适配器卡( 均为TI制造)的示意图。
另请参阅 DAC3162EVM 原理图。
EVM (DAC3164EVM和DAC3162EVM)的网页上均表示它们与 FMC-DAC适配器卡兼容。  
在 DAC3162EVM的原理图中,接口连接器信号与 FMC-DAC适配器卡上的信号在数字(1至172)和“性质”方面相匹配。
然而,在DAC3164EVM的原理图中,接口连接器信号   与FMC-DAC适配器卡上的信号不匹 配,在数字(1至192)和“性质”方面。 请参见DAC3164EVM接口连接器的引脚118。 它是FPGA_ClockOutN。  FMC-DAC适配卡上的此针脚是一个NC  EmojiEmojiEmoji
请告诉我如何将DAC3164EVM与 FMC-DAC适配器卡配合使用,这就是网页上所说的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jayant
    周一有人将回答您的EVM问题。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jayant:

    FMA适配器卡应同时支持DAC3164和DAC3162EVM。 在DAC3162上标记引脚时,我们跳过了一些引脚。

    此致,
    Neeraj Gill