This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:校准时间

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1251, ADS1225, ADS1222, ADS1224, ADS1226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633995/ads1248-the-timing-to-calibration

部件号:ADS1248
线程中讨论的其他部件: ADS1251ADS1225ADS1222ADS1224ADS1226

您好,

我想问您一个关于校准的简单问题。

ADS1248的数据表描述了校准,如下所示。 (40页)

根据此说明, 使用ADS1248时,我们应该或必须执行校准。

也就是说 ,在ADC开始之前,我们 必须对每个 ADC进行校准。

这是否 是使用ADS1248的正确方法?  

另一方面,有些  Δ- sgima ADC未校准,例如ADS1251。

我认为 ADS1251比ADS1248更易于使用。

您能告诉我 为什么ADS1251没有校准吗?

它具有自动校准电路??

很抱歉回答我的基本问题。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-san,


    正确的是,ADS1251没有校准。 ADS1251是在我们开始向器件添加校准功能和命令之前设计的。 请注意,ADS1251没有命令集或寄存器,是功能简单的ADC。

    对于所有设备,我建议运行偏移校准,以确保偏移量较低。 对于ADS1222,ADS1224,ADS1225和ADS1226等简单器件,我还建议在器件电源和参考稳定到最终值后进行增益校准。

    对于许多器件(如ADS1248),增益校准系数在出厂时已经过微调。 这适用于所有增益设置。 这会将设备设置为低增益错误。 除非设备在高温下工作,否则增益误差可能会上升到更高的误差,我认为增益误差已处于足够低的值,无需校准。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph-San,
    感谢您的回复,我理解!
    此致,