This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400EVM:关于与FPGA集成的问题

Guru**** 2911660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646138/ads5400evm-question-about-integration-with-fpga

部件号:ADS5400EVM
主题中讨论的其他部件: TSW1400EVM

问候,

我正在考虑使用ADS5400EVM和DAC 5681,

我想知道此部件是否有任何HDL支持? 这将为我提供一个良好的起点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil,

    您可以下载用于此EVM的捕获板的源代码。 它位于TI网站上的TSW1400EVM产品文件夹下。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这确实是一个很好的起点,可以尝试从这里开始工作

    干杯!

    -埃米尔