您好,
让我问您以下有关Vref/Vbias,Xin 规格的问题。
1)参考电压
℃的参考电压值为2.4V (最小值)至2.6V (最大值),规定的温度范围为-40至+85 ̊ C。
我的问题是,在 -40至+85℃范围内,Vref值固定在2.4V至2.6V之间的一个值上,对吗?
例如,一旦 该值在 25℃处固定为2.55V,该值在温度期间几乎与2.55V (25 ppm/℃)相同。 (未更改)
或者,如果 温度漂移,该值可能会在2.4V至2.6V之间??
2)参考电压漂移
℃为25ppm/μ m,但这是"典型值"。
如果可能,您会告诉我最大值吗?
3)维也纳国际中心
我想VBIAS是从Vref生成的。
所以我认为"最小值-最大值"范围与Vref具有几乎相同的关系。
为什么"漂移"值 为50ppm/μ℃,与参考值25ppm相对? (2倍大)
4)辛
您能告诉我10MHz时Xin误差/余量的规格 吗?
例如,页边距应 在+/-50ppm范围内。
由于我知道此设备太旧,无法检查规格,因此我 也很高兴 ,即使您的答案只是一般信息。
提前感谢您的支持。
此致,