This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:ADC12DJ3200EVM查询

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, TSW14J57EVM, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642930/adc12dj3200evm-adc12dj3200evm-query

部件号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他部件: TSW14J57EVMADC12DJ3200

你(们)好

我的客户测试了ADC12DJ3200EVM,他们通过端接50欧姆输入来测量噪声功率密度。 然后得到的结果如-80dBFs/4.5MHz i.e -147.1dBFs/Hz。 但根据数据表-151.8dBFs/Hz应会出现。 这种4dB Delta的原因是什么?

正在等待您的回复

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已附加错误屏幕截图。

    我可以在ADC GUI中使用的最小采样频率是多少。 为什么问这个问题意味着当我去800 MSP和 JMODE0时,DDC增益增强打开,校准触发器运行在上。我在捕获数据时出错。 同样,您可以告诉我具有最高小数因子的最小采样频率。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    星号,
    我已将此问题发送给工程师
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Star

    可以使用JMODE15以16和800 MHz时钟速率的小数运行。

    TSW14J57EVM捕获固件的通道速率限制将最小时钟速率限制为特定JMODE的较高最小频率和较低的最大频率。 当前支持的信道速率范围为大约3.2 Gbit/秒到12.8 Gbit/秒 给定JMODE和CLK频率的信道速率可使用ADC12DJ3200数据表中表18中的R参数计算。

    此致,

    Jim B