This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1210:超出输入信号范围

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634008/ads1210-out-of-input-signal-range

部件号:ADS1210

让我问你一个基本问题。

如果将超出范围的模拟信号输入到"AIN"针脚,会发生什么情况?

1) 如果输入超出规格,在绝对最大范围内。

   例如,AVDD为5V时,模拟输入信号从-0.2V (>-0.3V)到5.2V (<5.3V)。  

2) 如果输入超过"绝对最大值",则在AVDD下低于-0.3V至高于5.3V的电压为5V。

   在这种情况下,设备可能已损坏...如果未损坏,设备可能会出现性能下降。

   输入电容器可能会变得更糟?

感谢您的善意。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,铃木山,

    对于CMOS器件 ,将类似于二极管的ESD器件从输入端连接到两个电源导轨是很常见的。  当这些ESD设备开始导电时, 输入端与电源导轨之间存在'Dodi'连接。  此输入电流必须限制在10mA以下,否则'diod'可能会损坏,因为它们不能承受大电流。  电流可通过使用串联电阻进行限制。

    如果输入电压低于传导所需的电压,则不应使ADS1210降级。  但是,如果存在传导且电流显著,则ESD结构可能会受损,其范围从测量中的直接短路到非线性。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bob-San,

    感谢您的回复!

    我明白了。

    此致,