This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:此部件上是否有用于高速引脚的IBIS AMI模型

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/638194/dac38rf89-is-there-an-ibis-ami-model-for-the-highspeed-pins-on-this-part

部件号:DAC38RF89

团队成员,您好!

希望你一切顺利。 您能否就以下问题提供一些反馈:

此零件上是否有用于高速引脚的IBIS AMI模型? 这是高速DAC,具有高速时钟和SYSREF以及JESD通道。

在生产主板之前,使用此DAC验证我们的EE和PCB设计非常重要。

您是否可以指向TI提供DAC38RF89的DACCLK,SYSREF和JESD通道的预期负载的任何模型文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir,

    以下是DAC38RF89 (CLKIN,CLKOUT,SYSREF,VOUTA,VOUTB)上所有模拟射频I/O的模型文件。  这只是具有理想的50ohm电源/负载的封装。

     

    此致,

     

    Jim

    e2e.ti.com/.../74.1524万UD_5F00_08_5F00_12_5F00_AGND_5F00_rf_5F00_analogue.s20p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Jim。
    跟进问题:
    是否有模型的端口定义? 我很想知道应该如何处理“_0”端口。 在我的模拟中,这些是否应该与GND绑定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新团队?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir,

    “_0”端口表示t线的BGA端。  很抱歉混淆了。

     

    此致,

     

    Jim