This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:更改多路复用器后需要延迟?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634706/ads1220-delay-required-after-changing-mux

部件号:ADS1220

我正在将设计从AD7799更改为ADS1220,以实现更快的转换速度。

如果切换输入通道,7799需要更长的转换时间。ADS1220是否属于这种情况?  

目标是以1 kHz采样2个通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,OXO:

    ADS1220使用单周期稳定的FIR滤波器。  这意味着配置更改后的第一次转换具有完全有效的数据。  在Turbo模式下运行时,允许的数据速率大约为2ksps。  任何延迟都与检索数据和写入新配置有关。  因此,  使用内部振荡器,您可以非常接近每隔1毫秒获得2个通道的数据。

    请注意,我说了大约2ksps。  数据表第28页的表11中列出了实际转换时间的时钟周期数。  另请注意,内部振荡器可能会随温度和设备的不同而有所不同。  如果需要精确定时,我建议使用外部振荡器为ADS1220计时。  如果您需要稍快的输出速率,则可以使用更快的时钟(高达4.5MHz)。  相对于4.096MHz的时钟比率与数据速率的变化直接成比例。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bob,这正是我所希望 的:)