This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC540:将数据转换器用作音频转换器(例如TLC540)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634352/tlc540-using-data-converter-as-audio-converter-tlc540-for-example

部件号:TLC540

您好,

我想知道为什么不能使用普通数据转换器(例如TLC540或任何其他)将模拟音频信号转换为数字信号? 我知道有一些具体的部分,名字从PCM开始,但我需要的是SPI输出,因为我想将转换器连接到MCU,而没有多少MCU有I2S,我不需要立体声。 一些算法是:转换器输出音频数据,MCU 通过SPI逐字节缓冲(例如) ,然后MCU将带音频数据的数据输出到SPI和CC1200 (例如)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    您可以对音频信号使用普通的ADC,但是您不能获得与音频ADC相同的结果。  例如,TLC540是8位设备,而许多音频ADC是24位设备。  

    如果您将问题提交到音频论坛,他们可以为您提供有关音频ADC与普通ADC的更多指导。

    Mike