This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:我想接收ADS131E08EVM-PDK的源代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08EVM-PDK, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640820/ads131e08evm-pdk-i-would-like-to-receive-the-source-code-for-the-ads131e08evm-pdk

部件号:ADS131E08EVM-PDK
在“线程: ADS131E08”中讨论的其他部件

大家好...就像我说过的那样,我希望收到ADS131E08EVM-PDK的源代码,即LabVIEW源代码,因为我想做一些简单的更改,以便更轻松地进行测量,并可能实现其他方面。 DSP源也可以帮助我了解某些事情。

此致,

Matias Marchetti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matias:

    欢迎来到我们的e2e论坛! ADS131E08的固件和源代码位于FTP服务器上,网址为:
    ftp.ti.com/.../

    请注意,这些文件按原样提供,我们无法帮助您调试您可能对代码所做的任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomm,您好,谢谢,这就是我要找的内容,但您可以给我发送.rar文件的密码(两者)吗? 谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matias:

    很抱歉耽误了时间,我今天上午已将详细信息发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,tom。。。很抱歉,你给我设置的密码不起作用,好像是txxxx75。。。我给你写了一封电子邮件,但似乎它得到了lost...ca,你检查它是否正常,或者给我发送正确的密码? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matias:

    我刚刚给您发送了另一条备注...