This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我想知道标记图片中的部件号

Guru**** 2587075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634801/i-would-like-to-know-the-part-number-from-the-marking-picture

我的客户描述了一个系统,并找到了一个TI器件,其外壳上标有VP11xx。 您能帮您找出确切的零件号吗?

此致,

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:
    根据TI.com上的部件标记查找,VP11是:
    SN65HVD11D VP11 D|8 有源 3.3V差动收发器
    SN65HVD11DG4 VP11 D |8 有源 3.3V差动收发器
    SN65HVD11DR VP11 D|8 有源 3.3V差动收发器

    www.ti.com/.../partlookup.tsp

    您显示的设备是SOIC 8,与D 8封装匹配。
    www.ti.com/.../SN65HVD11