This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF42:使用PDN引脚关闭电源和开机时间

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/643178/adc32rf42-power-down-and-power-up-time-using-pdn-pin

部件号:ADC32RF42

您好,

我正在尝试确定使用PDN引脚的ADC断电和通电时间。

从数据表中不清楚。 感谢您提供任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GHz,我们将对此进行调查并回复给您。
    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    在PDN引脚上施加高逻辑电压后,断电立即发生(在数十ns内)。
    当您在PDN引脚上施加低逻辑电压时,设备会从断电状态唤醒,但唤醒过程需要时间。 所有内部缓冲器,参考和ADC都需要唤醒,交叉存取引擎必须在从ADC接收有效数据后更新其估计值。 您需要等待至少50毫秒才能从设备中获取正确的数据。 此时间类似于初始化序列中所需的等待时间。
    此致,
    Sourabh