This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:使用双极/单极电源和屏蔽驱动器

Guru**** 2587935 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/644554/ads1298-use-of-bipolar-unipolar-supplies-and-shield-drive

部件号:ADS1298

您好,

正如我们所知,ADS1298提供单极和双极电源。所以我的问题是,为什么我们需要ECG中的双极电源,它与单极电源相比是否有任何利弊? 另一个问题是有关屏蔽驱动器的问题。 您能解释一下为什么我们需要屏蔽驱动器吗???

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keval:

    感谢您对我们的ADS1298的关注!

    您不需要为ECG应用提供双极电源,但使用它们的优点是允许输入信号在地下摆动。 从ADC的角度来看,无论您使用双极还是单极电源,性能都将完全相同。

    屏蔽驱动装置用于降低电极电缆屏蔽到承载ECG信号的内部电缆的寄生电容。 屏蔽应驱动至与输入信号相同的共模电压,以最小化此电容并防止意外的噪音耦合到电缆上。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ryan:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否给出一个全面的答案,在哪种情况下,我们使用双极供应而不是单极供应? 如果我们不向 与屏蔽驱动相连的差分放大器提供双极电源,该怎么办??? 我们在 DB连接器和ADS之间使用反锯齿RC滤波器如何选择R和C的值?

    谢谢