This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89:相位噪声

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/639555/dac38rf89-phase-noise

部件号:DAC38RF89

亲爱的同事们,我的客户对 DAC38RF89 -  dBc/Hz的相位噪声感兴趣

在哪里可以获得数据?

谢谢!

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    正如我之前所写的,关于DAC相位噪声的问题是不正确的,因为相位噪声是可以计算振荡器件固定频率的值。 在您的情况下,生成模式的抖动取决于几个因素:使用的本地振荡器(石英晶体),提供时钟信号的PLL+VCO IC和DAC IC。

    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    DAC38RF89相位噪声数据可在 Web上的数据表中找到。

    谢谢!

    Eben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eben,

    我有更多有关请求数据的详细信息。 我的客户需要1kHz和10kHz的单边带相位噪声。 我们的竞争对手展示了这些数字。

    此致,

    Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitrius,

    连接的是DAC38RF89内部PLL相位噪声数据。 数据为双侧带PN,因此减去3dB以获得单侧带值。

    谢谢!

    Eben。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF89_5F00_PLL_5F00_PN_5F00_5G_5F00_7.5G.xlsx