This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:用于断电的CH2SET

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640207/ads1191-ch2set-for-power-down

部件号:ADS1191
主题中讨论的其他部件:ADS1291

Precision ADC专家,您好!

对于ADS1291,数据表显示在第44页上:

关闭通道2和ADS1291的电源时,请确保输入多路复用器设置为输入短配置。 位[3:0]=001。

在ADS1191数据表的CH2SET页面(第41页)中,没有类似的语句。  是否适用?

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Darren,你的假设是正确的。 我不确定为什么1191数据表中没有包含该注释。 该声明适用于这两个部分。 我已经与我的团队进行了交谈,我们正在考虑在下一个数据表修订版中添加此修复程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    我是向Darren提出问题的人,所以我遵循他开始的思路。 感谢您的快速响应。

    在我当前使用ADS1191的设计中,CH2SET设置为断电,但mux设置为000 (默认):连接到电极...

    此配置的潜在影响是什么? 通过按照ADS1291语句更正CH2SET寄存器,我们是否可以期望任何改进?

    谢谢你
    M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mathieu,

    很抱歉回复太晚了,我一定错过了您的评论。 在设备断电时,将输入设为默认值不会有太大影响。 如果不使用,我们通常建议对接地进行短接,但也应保持打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好

    感谢您的回复。  

    我将无论如何更新设置,但我想对预期结果有一种感觉。

    此致,

    M.