This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8671:PGA转换速率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633943/ads8671-pga-slew-rate

部件号:ADS8671

尊敬的专家:

感谢您每天的特别支持。

有一个关于ADS8671 IPW的简单问题。

DS:http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/ads8671.pdf

PGA (可编程增益放大器)的转换速率值是多少?

最好的,富豪

***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    器件的计时和特性考虑到整个集成前端(除非数据表中另有说明)
    您对转换率有何顾虑?

    收集信息需要几天时间,但我可以进行调查

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Cynthia San

    感谢您的回复。
    我认识到这一点。
    我应该检查什么点来确认转换率值?

    最好的富豪酒店
    ***
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    福泽山
    无法直接测试PGA。
    模拟前端完全集成在器件中,因此数据表中给出的计时规范将其考虑在内。
    为了给大家一个近似值,我使用了20Vpp步进输入(10V至10V),这是最坏的情况,用来估计设备达到核心值需要多长时间。 在1Msps采样时,大约需要108个样本稳定下来,使108 us的稳定时间。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Cynthia San

    感谢您的回复。
    我认识到单是PGA的转换率是无法计算的。
    同时,感谢您测量沉降时间。
    在设计时,我会将其视为参考。
    我感谢特别支持。

    最好的,富豪
    ***