This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:固件TSW1400EVM+ADS42LB69EVM的源代码

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/640339/tsw1400evm-source-code-for-firmware-tsw1400evm-ads42lb69evm

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:ADS42LB69EVM

您好!

我尝试从HSDC Pro分发版(文件TSW1400_ADC_REBUCK_ver2.2_22032013.Qar)2203.2013万)编译固件源代码,但下载后,它不适用于我的ADC (ADS42LB69EVM)。 从位于C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\1400 Details\Firmware\中的固件文件集中,只有ADC_BYTE_WISE_2CH_16b.RBF工作正常。

ADC_BYTE_WISE_2CH_16b.RBF似乎是从另一个源代码编译的。 您能帮我获取ADC_BYTE_WISE_2CH_16b.RBF的源代码或"defines.VH"选项吗? 我想在那里添加一些用于信号处理的代码。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Andrey
    我们正在调查您有关TSW1400固件源的问题,并将尽快作出回应。
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答,但我希望您不要忘记我的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    我必须返回到定位此固件中的归档固件文件。 请从下面的链接下载该版本,并告诉我是否适合您。

    此致,

    Jim

    txn.box.com/.../bjm1gwy6dg56ato2d54ic3c0v8oih4ob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jim,

    您的帮助看起来非常有用:此代码有效,但在defines中进行了一些更改。vh:

    1)`define interface_ID 8 'd 24.
    2)`define ADC_BM0 `ADS42B69_BM0
    3)`de罚款 BYTEWISE_DDR

    据我所知,1和2定义ADC模型,3定义数据传输协议。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。