This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7452:DAC7452的串行接口编程

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634516/dac7552-serial-interface-programming-of-dac7552

部件号:DAC7452

大家好,我在DAC7452数据表中看到,可以使用表1中指定的串行接口编程命令更新每个通道的输入寄存器或输入和DAC寄存器。 我的问题是,仅更新输入寄存器与更新输入和DAC寄存器之间有什么区别? 以下哪一项可在串行数据传输后提供瞬时输出电压变化?  

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Johnson:

    仅更新输入寄存器不会更新DAC的输出。 只有在写入DAC寄存器时,输出才会实际更改。 如果要立即更新信道,可以使用"单信道更新"命令之一。 如果您要同时更新两个通道,可以对寄存器A发出单通道存储命令(控制位'b0000),然后对两个A-B发出更新命令(控制位'B1010)。

    谢谢!
    保罗