This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:EVM启动问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634460/dac8775evm-evm-startup-questions

部件号:DAC8775EVM
主题中讨论的其他部件:DAC8771

尊敬的团队:

我从客户那里得到了一些问题,我在这里总结一下:

1) 我是否可以用15V的电压为EVM供电? 似乎是这样,但请确认。

2) 他们希望将EVM用于 +/-20mA应用,他们应该将 电流限制设置为+/-24mA还是+/- 20mA?

3) 关于降压-升压,为了获得+/-20mA的电流,适合使用哪种模式?

3.a)积极和消极的扶持是否是最佳选择?

3.b)完整的跟踪功能是否会使芯片变得更热?

3.c)夹具是否受回路最大电阻的限制?

请提供帮助吗?

谢谢,祝好,Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    感谢您的发帖。  正如您所注意到的,(1) DAC8771器件接受各种12V至36V的输入电源值,使所提到的15V电源成为可接受的备用电源。  当前环路要求通常基于客户兴趣和所需的应用。 (2)如果他们选择报告4至20mA结构,则此电流范围应足够,但是,如果设备需要通过回路电流值提供某种形式或回路错误报告,则额外包含0至24mA范围。 (3)降压和升压的负极和正极臂都应启用以实现双极操作。  实施自适应功率(全跟踪功能)以降低功耗,减少热量。 数据表的第8页显示了+-24mA输出范围所需的符合电压。  最大符合电压为(VPOS_IN_X - 3V),最小值为(|VNEG_IN_X|+3)。  VPOS_IN_X/VNEG_IN_X的最大值和最小值分别为32V和-18V。  您可以使用所需的输出电流,并将此值乘以重复负载,以验证其是否符合IOUT电压合规性。

    此致,

    马特