This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:用于MSP430的ADS124S06驱动程序程序

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, ADS124S08EVM, ADS124S08, MSP430F5529, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/642900/ads124s06-ads124s06-driver-program-for-msp430

部件号:ADS124S06
线程中讨论的其他部件: ADS124S08EVMADS124S08MSP430F5529ADS1248

大家好。 最近我想使用ADS124S06在MSP430上执行RTD温度测量,但在TI.com中找不到驱动程序。 您是否向我发送了"知道在哪里可以找到 此驱动程序?" 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

     

    我可能对你所问的'河'有些困惑。  您是否需要SPI驱动程序?  您是否要求设置特定的代码序列并要求ADS124S06进行RTD测量?  您能否更具体地说明您的需求?  您可能会发现ADS124S08EVM非常有用,因为它具有许多应用电路,包括RTD。  EVM用户指南对这些电路进行了更详细的说明。  对于固件开发,需要写入'C'代码以与ADS124S06通信,并收集和处理数据。

     

    遗憾的是 ,没有ADS124S06和MSP430的特定代码示例。  我确实有使用TIVA的ADS124S08的示例代码,并且ADS124S08.h和ADS124S08.c可用于与ADS124S06正确通信:

    http://www.ti.com/lit/zip/sbac159

     

    我还拥有用于基于MSP430的MSP430F5529的ADS1248的示例代码项目。  可在此处找到:

    http://www.ti.com/lit/zip/sbac144

     

    您应该能够将ADS1248项目与与ADS124S08相关的代码一起使用,以便为ADS124S06和MSP430创建一些工作代码。  ADS1248代码实际上已为MSP430和TIVA定义,因此您应该能够确定哪些代码适用于TIVA代码或与TIVA代码不同。

     

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我想我们是否可以编写一个有关如何使用ADS124S0x的C演示代码。 我们的客户设计他们的计划可能会很方便。