This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:如何配置TI提供的不带GUI的SPI寄存器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM, ADS5294EVM, ADS54J60EVM, ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM, ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/633796/dac38j84evm-how-to-configure-spi-registers-w-o-gui-offered-by-ti

部件号:DAC38J84EVM
线程中讨论的其他部件: ADS5294EVMADC32RF45EVMADS54J60EVMADC12DJ3200ADC12DJ3200EVMADS5294

您好,

我有与下面主题相同的请求,但我的部件号是DAC38J84EVM (以及ADS5294EVM,ADS54J60EVM, ADC32RF45EVM ...)

https://e2e.ti.com/support/data_converters/high_speed_data_converters/f/68/t/61.2972万

谢谢!

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    是否有您正在查看的特定应用程序用于执行此操作(MATLAB,LabVIEW等)?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    我喜欢MATLAB或Python。

    谢谢!

    Alab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    我们确实有一个使用MATLAB对ADC12DJ3200EVM进行FTDI编程的示例。 您可以在此处的"软件"下找到下载的"ADC12DJ3200 MATLAB自动化软件"

    安装并解压缩后,请查看文件"FTDI_PatternGen_64Bit_Matlab_example_function.m"。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Dan。 我假设相同的过程将应用于下面的3个评估板;正如我所看到的,每个评估板都有一个'pattern files'文件夹和'FTDI_Pattern_Generator.dll'
    DAC38J84EVM
    ADS54J60EVM
    ADC32RF45EVM

    但是,ADS5294EVM似乎有所不同,因为我只能在C:\Texas Instruments \ADS5294\下看到ftd2xx.dll

    此致,
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    我不确定ADS5249EVM的配置文件位于何处。 看起来它被埋在.exe文件中的某个位置。 我会做一些研究,很快就会回来。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan,

    由于ADS5249EVM不能像其它提到的器件一样轻松获得这些模式文件,因此提供这些文件可能需要一些时间。

    同时,请查看ADS5249EVM原理图(位于用户指南中)    )。

    在第24页上,您可以看到FTDI芯片中不同线条的断裂位置。

    如果您使用示波器探测引脚D0-D2和PD,然后从ADS5294EVM GUI执行命令,则可以捕获信号并继续生成图案文件。

    此致,