This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:ADs131E08驱动程序?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/646091/ads130e08-driver-for-ads131e08

部件号:ADS130E08
在“线程:ADS131E08”中讨论的其他部件

您好,

是否有任何驱动程序可用于 将ADS131E08与SPI配合使用?

此致,

跑了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ranchu,

    我们唯一需要提供的是与ADS131E08EVM配合使用的固件源。 您可以在我们的公共FTP站点上找到:
    ftp.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tom,

    非常感谢。

    您知道为什么固件使用McBSP而不是SPI吗?

    在数据表中,ADS131e08定义为SPI接口,而不是McBSP。

    谢谢!

    跑了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ran,

    EVM上使用的DSP具有多通道缓冲串行端口(McBSP)-它只是处理器上的串行通信端口。 它具有与之关联的SPI模式,帧同步是芯片选择,DX和DR是MOSI和Miso等。