请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1115 大家好
我之所以给您写信,是因为我对ADS1115有一些疑问,我建议使用连续采样配置,定期读取AN0,但我希望切换到单触发配置,以读取3通道单端。
我不理解的是如何正确设置寄存器,如何将单个样本运行到ADC以及如何辨别3个样本以使它们不会混合。
我已经阅读了手册和各种论坛,但没有找到任何对我有帮助的信息
我希望你能做到
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.