This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:I2C上拉电阻器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634179/pga309-i2c-pull-up-resistors

部件号:PGA309

您好,

我正在使用PGA309桥接调节IC开始一个新的设计,我正在考虑使用3.3V I2C EEPROM。  大多数文档都没有说明PGA309需要上拉电阻器,并且您可以直接连接I2C数据线。  PGA309是否具有内部上拉电阻器至V+?  或者我是否可以将不同电压级别的EEPROMS用于此设备?

谢谢!
粘土

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clayton:
    PGA309具有内部电流源上拉电流,可在I2C总线线路上提供约100 uA的电流源。 使用具有不同电压电平的EEPROM的一个问题是确保PGA309实际上记录了逻辑电压过高。 例如,如果您在PGA309以5V运行时使用3.3V EEPROM,则PGA309将只在~3.5V (0.7 * 5)时注册高电压,并且通信将不起作用。 但是,如果您的应用可以承受较小的输出范围,您只需使用与EEPROM相同的3.3V电源运行PGA309。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    感谢您的回复。  我后来注意到数据表中提到的电压输入电平,并意识到我会遇到问题。  不幸的是,我现在认为我的应用程序需要5V电源,但我将开始寻找合适的5V I2C EEPROM或电平转换器。

    谢谢!

    粘土