This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7253:分离参考电压电容器

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/634356/ads7253-decouple-capacitors-for-ref-voltage

部件号:ADS7253

您好,

我正在使用带有内部 参考电压的ADS7253。

我犯了一些错误,没有放置 参考电压的去耦电容器。 (不幸的是,添加它们太晚了)。

我的问题是,如果 参考电压没有电容器,ADS7253将如何工作?

如果您能帮助我,我会很高兴,

Tal Turgeman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tal,

    该系统的性能将取决于多个方面(输入信号频率和振幅,采样率等),因此我无法肯定会发生什么情况。 但是,我最大的顾虑是推荐的电容器也是参考电路的'充电桶'。 在转换过程中,此电容器将提供为ADC的内部开关电容器充电所需的电流。

    如果没有电容器,我预计参考电路将不会提供稳定的参考点,并且转换将不准确。